This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:SN74HC165输入对地短路问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/687263/sn74hc165-sn74hc165-input-short-to-ground-issue

器件型号:SN74HC165

您好!

我们使用 SN74HC165从现场读取并转换为串行输入。  连接  了其中一个输入的电路、这样所有7个输入都连接到 SN74HC165。

根据对现场故障的分析、我们观察到许多输入对地短路。 尽管输入引脚的电压和电流受到电阻器的限制、但故障原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabu、您好!

    我的第一个建议是使用稳压5V 电源、而不是24V 的分压器。 这将提高功效并降低引起问题的可能性。

    此外、输入端看起来受到非常慢的边沿的影响、这可能会导致电流过大并损坏器件。 我将其基于所示的 RC 值--它看起来有一个大约32us 的时间常数,这个器件的输入额定值在4.5V 工作电压下只高达400ns/V (我假设你是在4.54V 的输入电压下工作的)。

    应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》 详细解释了这种情况的原因。