This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们无法在互联网和 TI 网站上找到 IC 36P182AG3、RC165 (IC 上提到的编号)。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686868/we-are-not-able-to-find-on-internet-and-ti-site-regarding-ic-36p182ag3-rc165-number-mentioned-on-ic

主题中讨论的其他器件:SN74HC165

大家好、我们在互联网和 TI 网站上找不到 IC 36P182AG3、RC165 (IC 上提到的编号)。

请 帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

     请提供有关此器件的一些附加信息。  您在哪里找到了您提供的数字(顶部或底部还是两者都有?)、这些数字的分组是什么?  该器件的图片也会有所帮助。   

    如果您可以从以下页面找到封装样式: http://www.ti.com/general/docs/topsidemarkingformats.tsp?actionPerformed=listPkgTopSideFormats&pkg=ABC ,这也会很有帮助。   

    您是否有此器件用途的原理图?   

    感谢您询问 E2E。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我已附上快照、请查看该快照、并向我提供实际部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SN74HC165。  底线是 HC165,而不是 RC165,最上面一行被分配为 YMLLLLSG3 (年/月/批次/地点/G3)。  

    ~Leonard