This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 的 OE 电压是否可上拉至5V?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686816/txs0108e-whether-the-oe-votage-of-the-txs0108e-can-be-pull-up-to-5v

器件型号:TXS0108E

大家好、

我的客户想要检查 OE 电压是否可以上拉至5V。 谢谢。

BR

弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    OE 引脚以 Vcca 为基准、理想情况下可上拉至 Vcca 电平、即3.6V。
    Vcca 的电源电平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    VCCa=3.3V、VCCB =5V。 从数据表中可以看出 OE 可以是5V。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、我也在数据表上看到了这一点。 原因是 OE 控制引脚具有过压容限、因此可接受高于 Vcca 的电压电平。
    尽管如此、此处需要注意的一点是 OE 引脚以 Vcca 为基准、而不是以 Vccb 为基准。