This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:VOH 和 VOL

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686068/txb0302-voh-and-vol

器件型号:TXB0302

您好!

考虑 到 A1/A2/B1/B2引脚上没有外部上拉和下拉电阻器、 这些引脚的 VOH/min 和 VOL/max 是多少?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    如果您查看数据表、您可以在电气特性表中找到该信息。 前四行应将其覆盖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    谢谢。 我确实在下面的数据表中看到了这一点、但我不确定如何用于我提到的场景。 由于电路板上没有外部上拉和下拉电阻器、因此我应该考虑 RPU 和 RDW 为"无穷大"。 如果为 true、则 Vol 将为0、VOH 将恰好为 Vccout。 我是对的吗?

    VOH = Vccout×1.5k/(1.5k + RPU)且 VOH = Vccout×RDW/(1.5k + RDW)。

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安东尼、
    没有外部上拉与数据表中的 VOH/VOL 规格有什么关系? 此部件无论如何都不同意上拉或下拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    我仍然不完全理解这一点。 那么、RDW 和 RPU (如下数据表所示)是什么意思? 您是否意味着客户在任何情况下都不应添加外部上拉/下拉电阻器?

    VOH = Vccout×1.5k/(1.5k + RPU)且 VOH = Vccout×RDW/(1.5k + RDW)。

    谢谢!

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    有关上拉和下拉电阻器对 TXB 器件的影响、请参阅应用手册。
    它还讨论了 TXS 器件以及结果的范围。
    TXB0302器件也类似于 TXB010x 系列。

    www.ti.com/.../scea054a.pdf