This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:AEC-Q100

Guru**** 2503225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686427/sn74ahc244-aec-q100

器件型号:SN74AHC244

该器件属于汽车类、但数据表中没有 AEC - Q100认证。我想知道该器件可以通过 AEC-Q100?认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN74AHC244-Q1符合汽车应用要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、我想知道是否可以通过 AEC-Q100 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以。 TI 的 Q1产品符合 AEC-Q100标准、是除 Q100之外不需要变更控制或资质认证的应用的理想选择。