This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 信号转换为任何小于3V 的电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686656/3-3v-signal-to-any-voltage-less-than-3v-conversion

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34TMS320F28335

尊敬的团队:

在  提供给微控制器的 ADC 引脚之前、我想将3.3V 信号输出转换为3V 信号或小于3V 的任何电压。 您能不能向我提供任何将执行上述转换的器件型号。

我将提供3.3V 至0V 的输入、变化方波为30kHz。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    您确定这是必要的吗? 大多数控制器在具有0.3V 过压输入时都可以正常工作(许多控制器在超过该输入时也可以正常工作)。 如有必要、请使用 SN74LVC1G34并将电源设置为3.0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 emrys:

    我必须将该信号提供给我的微控制器的 ADC。 提到的 ADC 范围为0-3V。 上述任何电压都会影响长期、对吗? 我可以直接为 ADC 提供3.3V 电压吗? 我使用的是28335。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要讨论 TMS320F28335、我建议您将该问题发布到我们的嵌入式论坛以了解相关信息。 如果不是 TI 微控制器、我会询问制造商或通读数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    嵌入式论坛位于: e2e.ti.com/.../171

    您可以在此处发布您的问题。