This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:循环模式下的占空比

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B, NE555, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686710/cd4541b-duty-cycle-in-recycle-mode

器件型号:CD4541B
主题中讨论的其他器件: NE555SN74LVC1G123

大家好、首先、我会向大家发出警告、说构建电路对我来说是相对较新的。 我对无源器件有很好的基本了解、但我仍在学习 IC 和集成、所以请轻松掌握!

我正在尝试使用 CD4541B 构建基本的 LED 闪光灯。 我开始使用 NE555、但由于占空比不低于50%、因此无法获得所需的"频闪灯"效果。

我计划在启用自动重置和回收模式的情况下运行它、并且引脚9设置为 Q (复位后输出最初为低电平)。 我将设置 RC 和频率、因此我得到大约10Hz。

我的问题如下:整个周期内输出的高电平和低电平时间是多少? 或者换句话说、此配置中输出的占空比是多少?

作为后续问题、您能想到一个更好的芯片来实现这一目标吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    CD4541B 被设计成产生一个时钟(50%占空比)并将其分频以获得几个输出频率

    我建议将2个芯片组合在一起,第一个是555定时器,以获得您的基本频率(使用电位计,您可以很容易地调节)。 然后、您可以将占空比为50%的时钟信号馈送到单稳态多谐振荡器中、如 SN74LVC1G123。 该器件也称为"单次触发"、将产生一个预编程宽度的短脉冲(由两个外部组件、一个 R 和一个 C 决定)。 如果您需要一个非常快的闪存(例如、10ms)、那么一组良好的值从 C = 1uF 和 R = 10kohm 开始(也可以替换为 POT 以便于调节)。 输出脉冲宽度将大约为 R*C (还有一个"k"因子、它将改变一个位的实际脉冲宽度)。