This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245和 SN74AHCT1G08在热插拔过程中是否会损坏? 紧急!

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AHCT1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686259/sn74lvc8t245-will-sn74lvc8t245-and-sn74ahct1g08-be-damaged-during-hot-plug---urgent

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G08

大家好、

我的客户尝试在新项目中使用 SN74LVC8T245和 sn74AHCT1G08直接连接到背板、但没有保护、他们有疑问、如果 SN74LVC8T245和 sn74AHCT1G08在热插拔期间不会损坏? 如果不是、我们是否有解决方案来避免热插拔过程中的损坏? 由于他们需要很快发送 PCB、因此需要您的友好支持来检查这一点。

感谢您的支持。 下面是它们的原理图:

如果 SN74LVC8T245和 SN74AHCT1G08无法直接处理、您能帮您检查并提供解决方案、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我看到有外部 ESD 保护、这非常好。

    只要先接地、然后接 Vcc、再接任何信号线、器件就不会损坏。

    这些器件不适用于热插拔应用、因此它们连接的数据总线在插件过程中可能会损坏。 如果这不是问题、则系统应如图所示正常。 下面是一份应用报告、其中讨论了热插入能力的级别: www.ti.com/.../scea026.pdf