This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要缓冲器将1.8V UART 线(4条线)转换为3.3V 线

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/686053/need-buffer-to-convert-1-8v-uart-lines-4-lines-to-3-3v-lines

主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245

您好!

我需要一个缓冲器将1.8V UART 线 (4条线)转换为3.3V 线。 请建议我使用合适的缓冲器。 更好的是、它的功耗极低、尺寸更小、因为它适用于电池供电的可穿戴设备。  

BR

pragma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    您需要的是74LV1T34等电平转换器、例如:

    www.ti.com/.../SN74LV1T34

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、
    SN74AVC4T245是采用微型封装的4通道1.8V 至3.3V 单向转换器的理想选择。 它采用 RSV 封装、尺寸仅为2.6mm x 1.8mm x 0.5mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai & Emrys:
    很抱歉、我的上述问题不准确。 因此、最好使用尺寸更小、功耗极低且成本较低的缓冲器来进行 UART 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、emrys、
    我认为您的建议对我的问题是完美的。 我只是想以其他方式(尺寸、成本、电池寿命)换取速度、因为速度对于 UART 来说太大、我根本不会使用380Mbps 速度!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    是否要使用模拟比较器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    否 我只需要缓冲器。 建议的单个 emrys 对我来说很好、因为我可以在单个芯片中提升全部四条 UART 线路。