This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:电源电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LVCH16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685508/sn74lv4t125-supply-current

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH16T245-EP

I_CCA 和 I_CCB (数据表第5页)是否指定两个电压输入端的输入电流、或者该值是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zachary、
    SN74LV4T125的数据表中没有提到任何地方的 ICCA 或 ICCB --除非我没有遗漏任何东西。 您是否在谈论另一个部分?

    通常、这些值指的是静态电源电流、即当器件在输出上保持静态值时分别流入 A 或 B 电源的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我查看 的是 SN74LVCH16T245-EP 数据表。  

    我想我真正想达到的目的是器件上的输入/输出功率限制是多少? 我是否使用您提到的电源电流类型来计算输入功率或其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zachary、

    当您说"输入功率"时、我并不完全确定您的意思。  您可以指的是电源(即必须为器件提供多少功率才能使其正常工作)、也可以指的是输入信号功率(即输入运行所需的功率)。

    对于逻辑器件、输入信号功率实际上无关紧要。 MΩ 为高阻抗(通常大于10k Ω)、重要的是输入端的电压电平。 μA 您想知道那里的功耗、您可以获取最坏情况下的泄漏值(1 μ A)并乘以最大输入电压5.5V。 这将 μW 5.5 μ A 的峰值"输入功率"。

    对于电源、您需要了解更多信息(例如工作频率、有源通道数量、负载阻抗)。   有一份应用报告详细介绍了如何计算此值、该报告位于:CMOS 功耗和 CPD 计算