This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:SIGIN 和 COMPIN 输入电容

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685420/sn74lv4046a-sigin-and-compin-input-capacitance

器件型号:SN74LV4046A

大家好、

我的客户想知道 SN74LV4046A SIGIN 和 COMPIN 输入电容值。
请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakano-San、
    我们不指定该器件的输入电容、但同一技术系列中的类似器件具有2.2pF 至3.3pF 范围内的典型输入电容。 我建议估算每输入4pF 的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺