This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E

Guru**** 2834665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/685482/txs0104e-txs0104e

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0101

您好,  

我今天在电路板上使用 TXS0101 IC,使用此 IC 可以正常工作。

我现在正在设计新电路板、希望减小布局空间、并希望使用 TXS0104E IC。

问题是:这个 IC 是否具有相同的功能和技术,我的问题是因为我知道 TXS0108与 TXS0101系列不同?

谢谢、

Shai Shmuel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我想说、从一般的高级概述来看、TXS0101架构与 TXS0104e 非常相似。
    2之间的规格可能存在一些差异。
    TXS0108与所有其他 TXS 系列器件略有不同。