This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:是否有正确的标记? (CD74HC4050)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/713170/cd74hc4050-is-there-marking-correct-cd74hc4050

器件型号:CD74HC4050

我已查看标准线性和逻辑半导体标记指南的文档"。

  -->此芯片输出信号为5V。(VCC 输入5V)  

  -->但该芯片输出信号为4.4V (VCC 输入5V)

在第一个图中、G4的位置在引脚6上标记、但在第二个图中、G4的位置是引脚7标记。

生产年份是否不同、性能是否相同? 我想知道它是否是正版 TI 产品。

谢谢你  

此致  

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    日期代码不同、这可能会解释标记的微小差异。 测试器件时、性能应该相同、负载是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、迪伦

    它们是相同的负载。 芯片是否由于外部噪声而损坏? 我不知道。
    您是否有过这些症状?

    此致
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、
    您能否提供您所看到问题的详细信息? 您所说的就是您的电源为5V、输出为4.4V…… 我对您的负载电路、电源、接地或输入信号一无所知。

    您是否有正常工作的器件和不能正常工作的器件的示波器截图?

    现在、您的问题太模糊、无法回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我迟到了。 我将进行一次商务旅行、明天我将向大家介绍波形。 感谢您的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    不用担心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·哈伯德  

    我发现了一个非常糟糕的家伙、然后把它拿走了。 。 最后一个连接是7段。(74hc4094 -> 7段)

    现在,另一个 IC 信号输出为4.4V。  我知道它是一款高电平到低电平转换器、您可以使用它吗?  

    如果没有、您可以推荐低电平到高电平转换器吗?  如果引脚图是相同的 IC、那会更好

    谢谢你  

    此致

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、即使在 STR 线路上 I 输入高电平(3.3V)、输出部分(FND_STR)也会显示信号在4.4V 时瞬时下降、而不是5V 高电平。
    我断开了连接到 FND_STR 的器件、并直接检查了芯片上的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    您能给我更多有关您发送的示波器截图的信息吗? 我不确定每个通道正在测量什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦·哈伯德

    我认为 CD74HC4050芯片是高电平到低电平转换器。 我知道它是一款高电平到低电平转换器、您可以使用它吗? (输入3.3V /输出5V)
    如果没有、您可以推荐低电平到高电平转换器吗? 最好使用具有相同引脚映射的低电平到高电平转换器替换它。

    谢谢你
    此致
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    您可以按照自己的方式操作、但请注意 VIH 最小规格为3.15V @ 4.5V 电源。 您必须高于该电压才能保证高输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦·哈伯德:
    是的、我知道您关心的是什么。
    这次、我要将器件更改为 SN74LV4T125PW。 该规格似乎不是问题、但我们需要创建新的页面。 谢谢你。

    此致
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    我很高兴能提供帮助。 该器件适用于翻译应用、因此您是一个不错的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    我使用 ESD 枪进行了测试。 没有问题。