This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH125:上升时间和下降时间

Guru**** 2567575 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711937/sn74lvth125-rise-time-and-fall-time

器件型号:SN74LVTH125

大家好、团队、

 我有一个关于 SN74LVTH125的问题可能需要您的帮助。

 SN74LVTH125的上升时间和下降时间是多少?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    在什么条件下?

    我至少需要了解负载和电源电压以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    电源为3.3V、负载为开路或50欧姆。 输入信号的 TR/TF 小于5ns。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    假设负载为15pF (开路不是有效负载条件... 即您在实际应用中不能具有零负载)

    预期上升时间为2.5ns、预期下降时间为0.7ns。 这将取决于实际负载电容.... 15pF 只是两个 CMOS 器件之间直接连接的估计值。

    我建议不要将此器件与50欧姆负载一起使用、因为这将产生高达66mA 的电流、并且该器件的建议最大电流为-32/+64mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    您能否推荐 具有更强驱动能力的 SN74LVTH125引脚对引脚器件? 在客户的应用中、 TVS 在电路中的实际负载电容不是很小、TR 测试结果为~10ns。

    此外、 是否有任何与 SN74LVTH125引脚对引脚的缓冲器可在 3.3V 电源下驱动50ohm 负载?

    谢谢。

    Johnny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    在3.3V 时没有具有更高驱动强度的引脚对引脚器件可用。

    最佳解决方案是并联两个通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys。