This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:具有 Vcca &gt 的电压转换器;Vccb

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AXC8T245, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712665/txb0106-voltage-translator-with-vcca-vccb

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXB0304

您好!

我想问您是否有一个与 TXB106类似的转换器、但它具有 Vcca > Vccb 的功能?

谢谢、

达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    您是否希望在原理图中了解器件的使用情况?

    还有哪些其他要求可能会导致建议使用其他合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreya、

    处理器端:Vcca = 3.15V

    外设 IC 侧:Vccb = 3.3V

    我希望 OE 以3.3V (Vccb)为基准

    谢谢、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darwin、

    目前、您有 Vcca < Vccb、这在使用 TXB0106时不会出现问题。

    您还可以考虑将 SN74AXC8T245用于对称电源。

    或者、TXB0304建议具有高达3.6V 的完全对称电源、以实现类似 TXB0106的功能。
    OE 引脚可以 Vccb 为基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的回复。 我实际上希望使用6位应用、但 TXB0106规定 OE 应位于 Vcca 上。

    我的设计要求 OE 与 Vccb 绑定、 如果我使用 TXB0106、在 Vccb 侧绑定 OE、您是否会看到问题?

    谢谢、

    Dar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dar、

    OE 控制引脚具有过压容限、因此可根据需要连接到 Vccb。

    如果还有其他问题、请告诉我。