This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:断电时施加输入电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712864/txb0104-input-voltage-is-applied-when-powering-off

器件型号:TXB0104

大家好、

绝对最大额定值显示了以下有关输入电压的信息。



我相信   、即使  在断电时(VCCA=VCCB=0V)、A 端口的输入电压也可以高达4.6V、B 端口的输入电压也可以高达6.5V。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    请查看 ABS 最大额定值表下方的注释一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢您的辛勤付出。
    是的、我查看了注释1、并相信以下内容。 我的理解是否正确?
    --------------------------------------
    我认为   即使  在断电(VCCA=VCCB=0V)时、也可以为 A 端口施加高达4.6V 的输入电压、为 B 端口施加6.5V 的输入电压、而不会损坏 TXB0104。
    --------------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    如该注释所述、任何通过建议的工作条件都可能影响器件可靠性、进而导致损坏。 因此、我不建议将绝对最大值用于您的最大限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    我想知道 在断电(VCCA=VCC=0V)时是否可以施加输入电压而不会损坏器件。
    我认为   即使   在断电(VCCA=VCCB=0V)时、也可以为 A 端口施加高达4.6V 的输入电压、为 B 端口施加6.5V 的输入电压、而不会损坏 TXB0104。

    我可以就此发表意见 吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    该器件具有 Ioff 保护功能、可在器件关断时使 I/O 进入高阻抗状态。 因此、可以在器件断电时为 A 端口施加4.6V 输入、为 B 端口施加6.5V 输入。 我之前提到的注释仍然适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan - San、

    感谢你的答复。
    我理解您的评论。

    我还相信、在不损坏器件的情况下、可以为 A 端口施加4.6V 输入、为 B 端口施加6.5V 输入、这不仅会导致器件断电、而且还会在上电序列期间造成损坏。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    我可以发表评论吗?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、

    绝对最大额定值也适用于加电期间。 同样、不保证器件不会损坏。