This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:最大额定输出电压

Guru**** 2388290 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4504B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707746/cd4504b-the-maximum-rating-of-output

器件型号:CD4504B

大家好

如果我们问 CD4504B、您会介意吗?
输出的最大额定值是多少?
它是-0.5V 至 VDD+0.5V 吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我注意到、数据表中未指定输出的最大额定值。 我正在为您进行调查、以找到准确的答案。
    明天我应该有一个答案。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    当您说输出的最大额定值时。 您是否希望向器件的输出端施加电压、或者您是否想知道器件的最大输出是多少?

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan San

    感谢你的答复。

    您是否希望向器件的输出端施加电压、或者您是否想知道器件的最大输出是多少?
    ->我们想知道输出引脚的最大额定电压,如2、4、6、10、12、  和15引脚。
      例如、施加16V 的 VDD、   输出引脚的最大额定值是否 为-0.5V 至16V+0.5V?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    如果您在外部对输出引脚施加电压、我们建议您不要使用两个器件驱动相同的线路-这称为总线争用、可能导致损坏电流流入两个器件。 该器件没有高阻抗模式、也没有 Ioff、因此输出不应超过 VDD。

    如果您需要了解器件将输出的电压、您可以预期在直流条件下在输出端获得 VDD、并且过冲超过 VDD 可能由轻负载或电感负载引起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys San

    感谢您的回复!

    客户在输出端测量了负瞬态值。
    该值为-0.8V、-100ns。

    因此、它将超过绝对最大额定值。
    器件是否损坏?

    我们假设内部电路包含机密内容。
    例如、如果 Vout 为-0.5V 至 VCC+0.5V、"0.5V"是否意味着 输出到 VCC 的二极管?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如果您有一些更新、能否与我们分享?
    如果问题涉及保密的争论、我们 将接受没有答案的说法。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    这是输入和输出上的二极管保护、如数据表所示。

    输出端有一个二极管、该二极管会进入负极侧。

    您必须确保输出端的电流不超过50mA。

    谢谢!

    -Karan