This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245A:SN74LV245A

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/713647/sn74lv245a-sn74lv245a

器件型号:SN74LV245A

我对 SN74LV245A 有疑问。
数据表 SN54LV245A、SN74LV245A SCLS3820-1997年9月- 2014年9月修订版具有以下说明。

 7.1绝对最大额定值

  除 I/O 端口(2)  最小值-0.5V  最大值7V 之外的 VI 输入电压范围
                          I/O 端口(2)(3)     最小值-0.5V  最大值7V

  (2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出负电压额定值。
  (3)此值最大限制为5.5V。


问题
・[ I/O 端口(2)(3)]是否需要3)? 为什么有必要?

根据应用报告 SZZA036C - 2002年12月- 2016年6月修订、
    如果器件输入和 Vcc 电源之间没有钳位二极管、
    正绝对最大额定值是工艺技术的一个限制、被指定为绝对电压。

输入中不含钳位二极管的 TI 逻辑系列包括 ABT、ABTE、--LV、LVC、--SSTV 和 VME。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将此数据表转录为 TI 的新格式时、似乎出现错误。  以下是原始表:

    如您所见、I/O 引脚上的输入电压应该已经被限制为与输出电压相同的方式、从-0.5V 到 Vcc + 0.5V。

    这种限制是由于输出端 P 沟道 MOSFET 中存在寄生二极管、这些二极管与输入共用一个引脚。

    当该过程允许 Vcc 高达7V 时、将电压限制选择为5.5V 似乎有点奇怪、但是绝对最大额定值表不是作为功能列表、而是作为损坏前体的最坏情况列表。 由于该器件的工作电压范围为2V 至5.5V Vcc、因此在"Vcc + 0.5V"限制的规格下附加此注释是合理的。  

    例如、我不建议有人使用6.5V 电源和7V 输入电压来操作此器件。 这是损坏器件的可靠方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢你的答复。

    我知道 Vi 受到 Vo 约束的限制。

    我还了解到 Vi 为最大7V。

    但是、我很抱歉。

    下面是有关[绝对最大额定值] Vo 的说明。

    当 Vo 处于[高阻抗]状态时、最大值为7V

    当 Vo 处于[高电平或低电平]状态时、最大 Vcc + 0.5V

    我认为 DIR 引脚上为输入设置的端口将为最大7V、因为 Vo 处于[高阻抗]状态。

    我认为 DIR 引脚上设置为输出的端口将为最大 Vcc + 0.5V、因为 Vo 处于[高电平或低电平]状态。

    这种理解是如何的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    你是对的。 DIR 引脚使用与 OE\引脚相同的逻辑、因此对禁用引脚的影响是相同的。

    我仍然建议不要在7V 或接近7V 的电压下运行器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认我的思维方式不是错误的。

    非常感谢。

    此外、感谢您的建议。

    再见。