This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:接地或悬空 I/O 引脚?

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/713918/sn74avch4t245-ground-or-float-i-o-pins

器件型号:SN74AVCH4T245

大家好、

 

我刚收到这个 客户问题:我对 SN74AVCH4T245有疑问。 我们应该如何处理未使用的输入和输出? 我们应该使它们保持浮动或接地?

 

注意: 数据表 在这里有点矛盾、因为第5页的注释3显示接地或将输入引脚连接到 Vcc。  不过 、在数据表中、它进一步讨论了总线保持电路、并说"正常"、它们是悬空的。

 

我的理解是、CMOS 中的浮动输出引脚通常不会出现问题。  输入引脚通常需要接地。 但是 、SN74AVCH4T245输入引脚可保持悬空、因为它们具有额外的总线保持电路来防止击穿。

 

请确认。  

 

谢谢、John Garrett、 TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    客户的假设正确无误。 SN74AVCH4T245确实包含一个总线保持特性、此特性使得输入能够保持悬空。 客户也说过、CMOS 中的浮点输出没有问题。

    谢谢!
    -Karan
    如果此帖子回答了您的问题、请单击验证答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我还要提到方向和使能引脚的输入没有总线保持功能。 因此、这些引脚确实需要接地或连接到 Vcc。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解并感谢!