This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:有关传播延迟规格的问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706826/sn74lvc1g17-question-about-propagation-delay-spec

器件型号:SN74LVC1G17

如果在下面没有数据表说明条件的 tpd 规格、请告诉我两点规格。

"VCC= 1.8V、输入= 3.3V、输出= 1.8V、、CL=15pF、RL=1MΩ Ω"时、A 和 Y 的①Waveform 关于时序

μ※数据表仅描述2.8ns_min 和9.9ns_max

"VCC= 1.8V、输入= 3.3V、输出= 1.8V、CL=15pF、RL=1MΩ Ω"条件下 A 和 Y 的②Min~μ s 最大规格和时序波形

μ※数据表未描述这种情况

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我对你的问题有点困惑。 我们有最小/最大 TPD 规格@ 1.8V 和15pF-CL。 该规格不是您需要的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣

    很抱歉让人困惑、

    关于① μ A、客户需要确认输入和输出的实际波形。
    如果①没有波形、请首先让我知道②的 tpd 数据。
    (可以进行最小值和最大值数据、波形不是必需的)

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    很遗憾、我没有波形可供使用。 他们只需使用该条件的最小和最大规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣

    感谢您的回复、
    我期待任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我不知道需要进行任何更新。 我认为这已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣

    我在下面结束了问题,请看并告诉我;

    传播延迟时间(A 和 Y)的最小~最大规格是否为"VCC= 1.8V、输入= 3.3V、输出= 1.8V、CL=15pF、RL=1MΩ μ s"?

    不需要※波形。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    是的、这就是产生混淆的原因、我曾说过在之前的帖子中有一个最小/最大规格、这正是我想您正在寻找的。

    此处来自数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣

    感谢您的回复、
    我认为上述规格是 Vcc=1.8V、输入=1.8V 条件。
    Vcc=1.8V 且输入=3.3V 的条件是否与2.8ns~9.9ns 相同?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是的、它用于1.8V Vcc 的电源、以覆盖该条件。