This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电源相关查询

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712804/txb0108-power-related-query

器件型号:TXB0108

尊敬的团队:

我 在我的设计中使用了器件 TXB0108DQSR 的电压电平转换器。

始终为电源轨 VCCB 供电、并且 VCCA 偶尔会被接通和关闭。

即使 OE 较低(I/O 处于高阻抗状态)、也可以提供其中一个电源轨(VCCB)吗?

如果即使 OE 被禁用、电平转换器的输出仍由处理器驱动、这种情况是否会造成问题?

此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nibin、

    TXB 支持 Ioff 局部断电条件、其中任一电源接地时、器件 IO 端口处于 HiZ 状态。
    如果 Vcca 处于关闭(GND)状态、则 Vccb 上电正常。 OE 以 Vcca 为基准且为低电平、因此没关系。
    在这种情况下、IO 端口的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    IO 端口的状态可以是高电平或低电平。

    如果 IO 端口的状态为高逻辑状态、请告知我们它是否会导致问题?

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nibin、

    它不会对器件本身造成任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的更新。

    谢谢、此致、

    镍氢电池