This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:用于降噪的推荐转储电阻器范围

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711260/txb0104-q1-recommended-range-of-dumping-resistor-for-noise-reduction

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

感谢您的始终支持。

我想知道 TXB0104-Q1的推荐转储电阻器范围。 现在、我们的客户在每个输入/输出引脚上施加100欧姆的电阻。 此外 、我想知道这是否有效、因为在功能方框图中、4k Ω 电阻器被放置在驱动器的输出上。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    在客户的应用中、转储电阻器的用途是什么? 我假设这些是布线上的串联电阻器。
    信号上是否存在过冲/下冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。 这些电阻器用于降低 IO 线路上的噪声。 我不确定转储电阻器和串联电阻器之间的差异。 我想知道该器件的电阻范围。 假定的电阻如下所示:

    谢谢、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    明白了、谢谢您的演示。

    根据所需的输出振铃和数据速率支持、我更希望串联电阻范围为20-50欧姆。

    另一种选择是使用 IBIS 模型来确定串联电阻、具体取决于系统。

    可在此处找到 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 建议的电阻是否因数据速率而为20-50欧姆? 此时使用的数据速率为1Mbps。
    此外、OE 上是否有任何下拉电阻器? 我应该在引脚上放置一个下拉电阻器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo、
    OE 引脚可以有一个下拉电阻器以具有默认状态。 但是、也可以在没有接地的情况下将其连接到 GND。 OE 为高输入阻抗 CMOS 输入、因此默认情况下具有低泄漏电流。