请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TWL1200-Q1 主题中讨论的其它部件:TXS02612、 TWL1200
我有一个应用、在该应用中、当输入相同时、我需要 SDIO 输出信号全部悬空或弱上拉。 起初、我想将 TXS02612与 SEL 引脚一起使用、但当未选择时、CLK 信号似乎会被拉低。 想知道 TWL1200-Q1是否起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个应用、在该应用中、当输入相同时、我需要 SDIO 输出信号全部悬空或弱上拉。 起初、我想将 TXS02612与 SEL 引脚一起使用、但当未选择时、CLK 信号似乎会被拉低。 想知道 TWL1200-Q1是否起作用。
您好、Yifan、
对于只需要 SDIO 接口的应用而言、TWL1200似乎是一种超性能。
TWL 具有19位转换功能、是用于音频、SD、UART 接口的应用特定器件。
您可以考虑使用 sn74avca406l 器件、其中任一电源保持低电平(0V)时、Ioff 局部断电支持输入和 IO 端口上的高阻抗。 它可以通过弱上拉电阻器(50k-100k)上拉以具有默认状态。