请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ALVCH16245 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 SN74AUP1G17
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
对于基于 SPICE 的仿真、我需要 SN74ALVCH16245和 SN74AUP1G17产品的 SPICE 模型。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
对于基于 SPICE 的仿真、我需要 SN74ALVCH16245和 SN74AUP1G17产品的 SPICE 模型。
您好、Ahmed、
我在这里给出了 SN74AUP1G17基于 SPICE 的仿真、但是 SN74ALVCH16245可能需要几天时间才能为您提供模型。
有一个 TI-TINA 模型以及用于 SN74AUP1G17的 SPICE 宏
e2e.ti.com/.../SN74AUP1G17.cir
e2e.ti.com/.../SN74AUP1G17_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v180725.TSC
谢谢!
-Karan
这是 SN74ALVCH16245的 SPICE 代码以及 TINA-TI 中的模型。
e2e.ti.com/.../SN74ALVCH16245.CIR
e2e.ti.com/.../SN74ALVCH16245_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v2180727.TSC
谢谢!
-Karan