This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:数据表中不清楚 DSBGA 引脚排列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/713149/sn74lvc3g17-dsbga-pinout-unclear-from-datasheet

器件型号:SN74LVC3G17
主题中讨论的其他器件:TS5A3359

您好!

我正在为该器件创建封装、我很难确保正确的引脚排列。

在建议的封装中、焊球编号为:

A1  A2

B1  B2

C1  C2

D1  D2

但在"引脚配置和功能"部分中、引脚编号为:

底视图

4 5.   

3  6.

2  7.

1 8.   

 

我非常确信引脚5、4 = A1、A2、6、3 = B1、B2、 等等、但我想肯定。

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    因此、引脚1、8 = A1、A2和引脚2、7 = B1、B2。 很抱歉、数据表中的引脚布局令人困惑。

    这是一张彼此相邻的底视图中的封装图片。

    从这个封装的底部图中可以很容易地看到引脚 A1等于引脚1。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了我的问题。

    这确实很清楚、但我想最好还是确保。

    调整数据表可能是值得的? 如果我比较 TS5A3359的数据表、该器件具有与 SN74LCV3G17相同的封装、则引脚分配表通过将引脚寻址为 A1、A2等来留下毫无疑问的位置、这与建议的封装名称相同。

    TS5A3359

    谢谢、

    Fred