This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:PPAP 申请

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711023/sn74ahc1g08-q1-ppap-request

器件型号:SN74AHC1G08-Q1

是否可以发送以下器件型号 SN74AHC1G08QDBVRQ1上的 PPAP 文件夹?

谢谢、

Robert Gregory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我可以在下周一看。 您是否有当地的经销商或 FAE 与您合作? 通常这些类型的请求会通过它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望通过分销商指导封装、Avnet 或 Arrow 可以为我提供帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在与 QA 人员交谈后、我了解到、理想情况下、此申请将由您当地的 TI 销售办事处提交。

    如果您没有 TI 销售联系人、请通过 TI 支持 网站提交申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这一情况已经结束。

    谢谢你。