This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:迟滞电平与放大器;时序

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712153/sn74hc244-hysteresis-levels-timing

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

 SN74HC244具有多大的输入迟滞? 它是否大于或小于 SN74LV244A 器件?

在这种情况下、HC244器件由5V 电源供电、并且有非单调输入在接近 Vcc/2电平的情况下振铃-振幅为~ 650mVpp、而振铃周期(单个振铃)- 8 nsec -请参阅随附的波形。 请注意、输入来自总线开关、因此 VOH 大约为4V。

有人担心、在这种传统系统中会出现双时钟、我们想知道 LV244A 在这方面的性能是否会优于 HC244 -尤其是考虑到迟滞级别和时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    SN74HC244和 SN74LV244A 没有施密特触发输入、因此没有任何输入迟滞。  您需要切换至具有施密特触发输入的器件、以实现这一点、例如 SN74LV8151。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的回答。 对于 LV 器件、我们找到了有关迟滞的以下指导:

    http://www.ti.com/pdfs/logic/lvabrochure.pdf

    因此、似乎存在一些迟滞、但正如您指出的、数据表中未指定迟滞-请验证。

    对于'HC244、我们想知道输入级是否具有一些类似(但可能更少)的未指定迟滞。 发现'AHC244还具有与 LV244A 器件相同的迟滞类型(尽管有一点小)-我们找不到有关 HC244器件的指导。

    对于 AHC244和 LV244A 而言、不清楚的迟滞的一个方面是对输入 dv/dt 的敏感性、以及它如何影响观察到的迟滞-如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件输入端的任何迟滞都不能得到保证或指定。 我可以保证的是数据表中的内容。