This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:器件在125C 下不符合 IT-# 39;s 数据表 VOL 规格

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710521/sn74lv1t34-device-will-not-meet-it-s-datasheet-vol-specification-at-125c

器件型号:SN74LV1T34

很抱歉、如果这不在正确的论坛中、器件是一个简单的逻辑门、但这是唯一一个填充的论坛、因此我将随附它。  我是 ATE 上使用该器件的测试工程师。 封装为5 SC70、完整器件型号 为 SN74LV1T34DCKR。 我正在测试完整数据表、发现对于指定的八个 VOL 测试之一、它不符合 VOL 规格。  测试结果为 VCC = 3.0V、IOL = 5.5mA、LIMIT = 0.252mV。  我使用的器件是全新的、源自 DigiKey、我有3个生产日期代码。  对于此 VOL 测试、我看到测量值约为270mV。  我排除了我的测试、硬件和固定装置的任何问题。  当然、我的固定装置(负载板、插座)中会有很小的电阻、但它应该不足以解决这一问题。  此外、我还使用了相同的精确设置来测试该系列中的另外两个器件、即 SN74LV1T08DCKR 和 SN74LV1T02DCKR。  这两种器件在其数据表中都具有相同的 VOL 测试。  使用08器件时、我测量的电压为199mV;使用02器件时、我测量的电压为205mV、因此两者都有足够的裕度。  这一切都在125C、高质量热电偶设置和温度强制单元下进行。

在具有相同测试和硬件的同一系列的三种器件类型上、我看到的差异是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    感谢详细的解释并提请我们注意。 我将订购一些样片并进行一些测试、以验证我是否获得与您相同的结果。 我将从这里向您提供最新信息。 完成此过程大约需要1到2周(准备好部件、准备好测试等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    谢谢!  请告诉我您发现的内容。  如果有兴趣、或者它会帮助我在125C 下记录3个器件数据、这些器件都无法通过我可以发送的0.252mV 限制的 VOL 规格。

    RGS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance、

    是的、这是一个好主意。 一旦从我的样片中获取初始数据、我很可能会要求提供这些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    我将提供我的电子邮件、以便我可以关闭此主题并使其脱机、因为此过程需要一段时间。 您能否给我发送一封电子邮件、以便我获得您的联系信息。

    我的电子邮件:D-Hubbard(at)TI.com