This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:SN74AUC1G08的 TJ

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712803/sn74auc1g08-tj-of-sn74auc1g08

器件型号:SN74AUC1G08

 数据表中仅声明了 Ta 85度。 SN74AUC1G08的 Tj 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您正在寻找的答案可在您的常见问题解答页面中找到。

    e2e.ti.com/.../3539.04-power-thermals

    对于逻辑器件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。

    谢谢!
    -Karan