请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 您好!
在 SLVA675B 中、它说
- 请记住、当输入信号低于 Vref_A–0.5V 时、LSF 器件充当无源开关
- 当输入电压超过 Vref_A–0.5V 时、FET 关断、B 侧的上拉电阻决定输出电压。 因此、设计人员需要将 B 侧上拉至3.3V •
- 当输入电压超过 Vref_A–0.5V 时、FET 开始关断。如前所述、FET 应在输入低电平脉冲期间导通、在输入高电平脉冲期间关断。 因此、将 Vref_A 设置为1.8V
如上所述、当从 B 降至 A 时、A 输出应为 Vref_A–0.5V。 但在文档中、它显示:从 B 转换为 A 时、这允许 A 侧电压等于 Vref_A + VTH–VTH = Vref_A、而不会有任何上拉。
如何理解这一点?
非常感谢!