This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244AT:热性能信息

Guru**** 2385390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708536/sn74lv244at-thermal-information

器件型号:SN74LV244AT

我们的客户要求我们披露 SN74LV244ATPWR 的以下信息。

* Ta=85°C 时功率耗散的绝对最大额定值

*热阻 Ψ JT

*热阻 Theta jc

*热阻 Theta CA

我们可以获得这些信息吗?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    我请求为您收集热数据。 此过程通常需要1到2周。 一旦我获得数据、我就会发布它。 现在、我将此帖子标记为已解决、以便不会重复请求。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    以下是您需要的数据:

    θ JA - 97.2 C/W
    Theta JC - 38.6 C/W
    PSI JT - 3.7 C/W
    我们不会对最大功率耗散进行规格、但下面是一个用于计算的公式:
    PD = CPD (Vcc)² f + ICC Vcc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、您好!

    非常感谢您发送数据、我将向客户报告这些数据。

    谢谢、此致、

    HIRO