This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:温度范围内的规格

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712589/sn74lvc1g97-specs-over-temp

器件型号:SN74LVC1G97

团队、

我的客户有以下问题:

我对 SN74LVC1G97Q1在温度下的工作情况有疑问。 我使用的是由5V 电源供电的此器件。 我们的温度范围为-40C 至125C。 我对 VIH、VOH、VOH 和 Vol 参数感兴趣。 数据表仅在25°C 时指定这些参数。 这些参数在我们的整个温度范围内可以变化多少?

 

您能向正确的方向指出我们吗?

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    该部件具有施密特触发输入、因此、除了 VIH 之外、它还查看 VT+(最大值) 、而不是 VIL 查看 VT-(最小值)。  在电气特性表中的这两个值的正下方、还可以在整个温度范围内保证 VOH 和 VOL 值。  数据表中未列出这些规格的任何典型值、仅列出最小值和最大值 所有这些信息均可在数据表第5页的"电气特性"表中找到。  如果您在查找这些问题时遇到任何问题或有任何其他问题、请告诉我。