This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC139:裸片安装

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710588/sn74ahc139-die-mounting

器件型号:SN74AHC139

我有使用旧74VHC 芯片(04和139)的应用。  一个位置是 GND 的背面、另一个位置是 Vcc。  它似乎起作用。 我将74VHCT04替换为74ACT04、它的背面接地。 它能正常工作吗?

在74VHC139中、我们希望查看建议的74AHC139替代产品。  该站点具有 Vcc (+5V)的背面。 这是可以接受的。 还是很重要?

谢谢、E C Cannon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    只是为了澄清、您是指热连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、电气、偏置。 它连接到什么电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我看不到裸片安装的重要性。 根据数据表、这些器件的运行方式相似。 您可以查看电气规格、看看它们是否是您的理想替代产品。