This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电源时序

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/712358/sn74lvc1t45-power-sequence

器件型号:SN74LVC1T45

你(们)好

我有一个简单的问题。 数据表中没有有关上电顺序的说明。

这意味着该器件在 VCCA 和 VCCB 之间没有任何序列。

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!
    是的、SN74LVC1T45没有电源序列限制。

    我建议首先斜升 V_CCA、因为它为控制电路供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys-San:

    谢谢!