This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G79:它的器件能否在4.2V 锂电池电源下工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711737/sn74aup2g79-can-it-device-work-in-4-2v-li-battery-power

器件型号:SN74AUP2G79

大家好、

我的客户希望使用 SN74AUP2G79以实现最低功耗。 但他使用锂电池电源、电压范围为3.2V 至4.2V。 在此条件下、SN74AUP2G79是否可以工作?

如果没有、您是否有任何解决方案可以解决此问题或推荐其他低功耗产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    如果您查看数据表中的建议运行条件、您将看到最大电源电压为3.6V。这将无法涵盖电池范围。 是否未调节电池电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    我建议客户使用 LDO 来调节电池电压。 谢谢你