This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT32-Q1:无电源输出的状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710034/sn74ahct32-q1-status-of-the-output-without-power

器件型号:SN74AHCT32-Q1

大家好、

我想知道逻辑门电源关闭时输出的状态。

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xaver、
    我将需要了解有关您的电路的更多信息。 在什么条件下? 你说电源是“关”的,这是否意味着0V? 悬空? 1V?

    输出怎么样呢? 是否被另一个器件强制执行? 它是否连接了负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Xaver、
    由于我没有收到您的回复、我将继续并将此问题标记为已解决/已关闭。 如果您需要进一步的帮助、请回复此主题。