This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:SN74AHCT1G125中的 tTLH/TTHL 参数

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711279/sn74ahct1g125-ttlh-tthl-parameters-in-sn74ahct1g125

器件型号:SN74AHCT1G125

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、您能不能帮助检查 SN74AHCT1G125中的 tTLH/TTHL 参数

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!
    在什么条件下、您需要知道输出转换速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们测量了失败的 VGA 信号(HSYNC/VSYNC)。 (上升时间规格为12ns)

    下图是我们的原理图和测量结果

    您可以比较 U9 PIN2和 U9引脚4上的上升时间、输入上升时间已过、但输出上升时间失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成
    器件上存在非常复杂的负载。 如果您只想知道器件的上升时间、我建议移除 R121和 R119并使用有源探头(1pF)测量器件的输出。