This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:工作原理和如何知道数据的方向

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711793/txb0304-operation-principle-and-how-to-know-the-direction-of-data

器件型号:TXB0304

您好!  

我想知道 TXB0304是如何工作的、以及如何知道数据流的方向。  

您能从方框图中解释一下吗?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在这里向您介绍有关 TXB 器件的应用手册。
    www.ti.com/.../scea043.pdf

    这说明了 TXB 运行的基础知识。 TXB030x 和 TXB010x 之间的差异是内部串联电阻器。 TXB030x 具有1K、TXB010x 具有4K 内部串联电阻器。
    这种差异将改变驱动强度和支持的数据速率、以及支持转换的输入驱动器要求。