This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774泄漏电流

Guru**** 2846250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711498/sn74avc4t774-sn74avc4t774-leakage-current

器件型号:SN74AVC4T774

您好、先生、

如果 SN74AVC4T774 VCCB=1.8V (导通)且 VCCA=0V (关断)、并且 B1/2/3/4中存在一些输入电压、是否可能存在从 B1/2/3/4到 A1/2/3/4的泄漏电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    该器件支持 Ioff、因此当其中一个电源关闭(IO 端口处于高阻态)时、IO 端口可以具有信号、而无需担心从 IO 端口泄漏到电源或其他端口。

    数据表第8页中的电气规格指示了 Ioff 电流和相关的测试条件、以确认您的用例。