This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:cd74hc123快速解决方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711351/cd74hc123-cd74hc123-quick-qeustion

器件型号:CD74HC123

大家好、

我对 CD74HC123有一个简短的问题。 在 VCC = 5V 时、脉宽的计算结果为 TW = 0.45 RXCX。 如数据表中所述。

那么、VCC=3.3V 时该脉宽的公式如何呢? 相同的还是不同的? 我的客户需要使用3.3V 电源

非常感谢您的支持!

 

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    让我获取有关这方面的更多信息。 我将在今天结束前为您提供答案。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    计算脉宽的公式为 TW = K*Rx*CX

    K 的值随 Vcc 变化。 此更改可在数据表的下图中找到。

    因此、在3.3V 时、您的方程式应为 TW = 0.48*Rx*CX

    谢谢!

    -Karan