This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:关于等效电路和输入阻抗...

Guru**** 2561000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711286/sn74aup1g32-about-the-equivalent-circuit-and-input-impedance

器件型号:SN74AUP1G32

尊敬的 Sirs:

由于我的大型终端客户 坚持要求获取输入引脚等效电路阻抗、因此我无法在数据表中找到它!!

是否有人可以提供帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    可以使用如下数据表找到输入阻抗。

    也可以使用电气特性表并使用数字输入泄漏规格和计算 R=V/I、从数据表中计算该值

    R =(3.6/.1uA)
    R = 36Meg 欧姆

    这是3.6V Vcc 时的输入阻抗、并根据您的用例重新计算。 通常情况下、它将优于此处计算的值。

    以下是该器件的通用输入等效电路。

    CI 值可在数据表中找到、Ri 值刚刚在上面计算得出。

    该二极管旨在提供保护、通常在约0.5V 的电压下导通

    如果您愿意、我可以为您提供该器件的 SPICE 模型。

    谢谢!

    -Karan