This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:要求将 SN74LVC1G17DCKR 用作音频 I2S 缓冲器

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711343/sn74lvc1g17-asking-for-the-sn74lvc1g17dckr-as-audio-i2s-buffer

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

 我们能否将 SN74LVC1G17DCKR 用作 I2S MCLK 和 Micphone 时钟缓冲器?

MCLK 频率为24.576MHz。

MEMS MMIC 频率为3.3MHz。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、
    SN74LVC1G17的工作电压最高可达~150Mhz。 假设根据数据表规格使用该器件、则不应有任何问题。