This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:RoHS 什么是10种物质(EU) 2015/863?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711254/sn74ls06-rohs-what-10-substances-eu-2015-863

器件型号:SN74LS06

您能不能在 RoHS 中教授我们符合 SN751178NS 的10种物质(EU) 2015/863  吗?

我正在挑选电子元件进行设计。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不理解你的问题。

    如果您需要了解 TI 的 RoHS 合规性、可从此处获取资源:
    www.ti.com/.../lead-free.html

    此外、在数据表中题为"封装信息"的部分、将会出现一个"Eco Plan"列、其中列出了哪些封装符合 RoHS 标准、以及引线中使用的材料。