This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:查找类似 SN74LVC1G139但输出状态相反的器件。

Guru**** 2561020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G139, SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711365/sn74lvc1g139-find-a-part-like-sn74lvc1g139-but-with-opposite-output-status

器件型号:SN74LVC1G139
主题中讨论的其他器件: SN74HC04

尊敬的专家:

作为标题、我想与您再次核对。

下面是1G139的功能表、但我正在寻找"当 A、B 都为高电平时、Y0 Y1 Y2 Y3是 L L L L H "。

我们是否有合适的器件可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我不知道 SN74LVC1G139 (2:4解码器)等任何其他器件。 我建议添加一个六路反相器(SN74HC04)来反相输出。

    您知道该器件的用途是什么吗? 解码器最常用于片选电路、通常为低电平有效。