This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC7032:SN74HC7032开关特性表中的参数是否为"t"参数是否为 Y 端子的上升时间(tr)和下降时间(TF)?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC7032, SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710718/sn74hc7032-does-tt-parameter-in-sn74hc7032-switching-characteristics-table-mean-both-rising-time-tr-and-falling-time-tf-of-y-terminal

器件型号:SN74HC7032
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G00

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 SN74HC7032用于他们的全新产品。 客户对该器件有以下问题。 请问您能回答一下问题还是给我一些意见?

SN74HC7032开关特性表中的"t"参数是否意味着 Y 端子的上升时间(tr)和下降时间(tf)?

2.如果 SN74HC7032输出(Yn)连接到 SN74LVC2g00输入(AN 或 BN)、是否没有问题、因为 HC7032输出上升/下降时间为19ns (4.5V 时的最大值)、而 SN74LVC2g00输入 Δ t/delta V 要求最大值为5ns、这意味着 t(ns)> t/delta V?

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    1.正确。

    2.这不应该是问题。 您使用的是最坏情况值、通常您会看到 tr 或 tf 为3-4 ns (TT /2 @ 50pF 负载)。 对于较低的负载电容、它将更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    感谢你的答复。 我明白了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。