This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:如果它们是可以发生的新项目 SN74LS06和#39;s 功能?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS06, ULN2003A, TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711111/sn74ls06-if-their-is-new-item-that-can-take-place-sn74ls06-s-function

器件型号:SN74LS06
主题中讨论的其他器件: ULN2003ATPL7407L

尊敬的 TI 专家:

我现在正在使用 SN74LS06、 我想知道他们是否有任何新产品可以替代 SN74LS06?

我需要6位、最大输出电压 shoul 为30V~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    您可以尝试查看 ULN2003或 TPL7407。 听起来、您并不是真的在使用逻辑门、而是低侧驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的回复~

    不、我正在寻找具有开控制高电压输出的缓冲器和驱动器、例如 SN74LS06、

    但现在 SN74LS06并不容易购买、因此我正在寻找一款能够替代其功能的器件~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    SN74LS06和 ULN2003A 之间基本上没有区别--什么规格对您有问题?

    SN74LS06是一款集电极开路反相器。 ULN2003A 也是一款集电极开路反相器。 ULN2003A 的输出支持高达50V 的电压。

    如果您希望切换到基于 MOSFET 的解决方案、TPL7407L 将是我的首选。 它是一款开漏逆变器、支持高达40V 的输出电压。

    如果您想使用 SN74LS06、我建议您使用 SN74LS06。 它仍在出售、运行良好。 为什么要切换? 您希望改进哪些规格? 您是否正在重新设计系统?