This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:SN74LS06N 保持低输出

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710996/sn74ls06-sn74ls06n-stays-low-output

器件型号:SN74LS06

大家好、

我与他在本案例中发布的团队成员相同。

此后,各种调查工作继续进行。

发现超过瞬态额定值的电流在 ONOFF 开关时序下流入 IC 的灌电流。

我想知道通过使瞬态电流持续下去而导致类似这种情况的行为的机制。

您能描述一下这种现象吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    如果您的器件的运行状况不符合数据表规格的预期(听起来可能是这样)、我建议您与分销商开始故障分析。