This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:确定电流消耗

Guru**** 2567355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710628/sn74avc8t245-determine-current-consumption

器件型号:SN74AVC8T245

大家好、我将使用 SN74AVC8T245QPWRQ1将1.8V 信号转换为3.3V 信号。 我需要一些帮助来确定器件的电流消耗。 查看第7页、我是否会使用 ICCA Vcca (1.2V 至3.6V) Vccb (1.2V 至3.6V) 最大电流值15uA。 我还会使用 ICCB Vcca (1.2V 至3.6V) Vccb (1.2V 至3.6V) 最大电流值15uA。

我的成绩是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!

    因此、要计算总电流消耗、这是您要使用的公式。

    I_TOTAL = I_DYNAMIC + I_STATIC

    可通过以下表格在数据表中找到 SN74AVC8T245的 I_STATIC:

    ICCA 和 ICCB 的 I_static 均为15uA

    ICCA 动态计算公式:

    I_DYNAMIC =(CPD+Cload) x Vcc x freq x #fdataalines

    您可以使用数据表中的此表找到 CPDA 和 CpdB。

    ICCA_DYNAMIC =(CPDA + CLoad) x Vcc x freq x #数据线路

    现在、

    ICCA (总计)=  ICCA_DYNAMIC + ICCA_STATIC

    ICCB (总计)=  ICCB_DYNAMIC + ICCB_STATIC

    谢谢!

    卡兰