This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34-Q1:关于输入悬空时输出的状态。

Guru**** 2573715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710722/sn74aup1t34-q1-about-the-status-of-the-output-when-the-input-is-floating

器件型号:SN74AUP1T34-Q1

你(们)好。

当输入悬空时、客户请求有关输出状态的数据。

例如,如果 A 在输入状态时浮动,B 状态如何?

客户希望产品具有同等的浮动性能。

其他查询

是否有用于 EMMC 的专用电平位移 IC?

如果是、请推荐。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    该器件没有总线保持功能、可在输入悬空时保持输出的最后已知状态。 因此、当 A 悬空时、B 状态未知。 当 Vcc 为0V 时、A 和 B 端口处于高阻态

    下面列出了特定于 MMC 的设备:

    请告诉我是否有任何工作要做。

    www.ti.com/.../products.html