This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:关于"VIH 高电平输入电压"在6.3建议运行条件中。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710353/txs0102-question-about-vih-high-level-input-voltage-in-6-3-recommended-operating-conditions

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXS0101

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TXS0102用于他们的新产品。 他们对 TXS0102有以下问题。 请给我回答。

在 最新 TXS0102数据表(SCES640H)第5页的"建议运行条件"表中、我们可以看到 A 端口 I/O 的高电平输入电压的两个最小值(VCCI-0.2V 和 VCCI-0.4V)。   这两个最小值之间有何差异? 是否存在任何条件差异?

TXS0102内部有10k Ω 电阻器。 我们知道电阻器的典型值为10kohm。  电阻器的最大值和最小值是多少?

TXS0102在 An 和 Bn 之间具有 N 沟道 MOSFET。  该 MOSFET 的导通电阻是多少?  此外、MOSFET 导通电阻的最小值和最大值是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya -圣

    很抱歉,昨天我不能回复,我稍后会查看并回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya -圣

    我认为需要根据 TXS0101数据表的 VIH 电平进行更新。 我将对此进行更正。 感谢您的指出。
    最小值-最大值可能在6.5k 到15k 之间变化。
    3.我们没有在设计中模拟信息。 根据下面列出的应用手册进行的粗略计算、我计算出的电阻约为20-50欧姆。 请注意、这不是在 PVT 角上、因此偏差可能更高。
    www.ti.com/.../scea056.pdf

    如果您需要其他信息、请告诉我。